This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:其中一个过压保护电阻出现故障

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537615/lm7480-q1-one-of-the-ov-protection-resistor-is-failing

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM7480

工具/软件:

大家好!

感谢您的帮助和支持。

我们得到的只是单电阻器 R87 故障。 随附的是原理图。 14V-OUT 是降压转换器的稳压输出、其中使用 LM5146 来驱动同步 MOSFET。  电路板中没有 R87 出现故障的其他元件故障。 更改 R87 会使电路板正常。 R87 的开路或阻抗高于 7.5k Ω 时无法正常工作。  令人惊讶的是、R86 似乎具有更高的电气应力、但在 R86 发生故障时仍然没有故障。  有任何建议、R87 失败的原因可能是什么? 任何其他点,我们可能会丢失关于导致 R87 失败的 LM7480 的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajit:

    失败是否在复制?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这些故障是 从现场接收的。 在设计验证过程中、在热耐久性测试中发现一个器件存在 R87 故障。 当时、我们已将 MPN 更改为其他供应商 (Panasonic)、并选择了采用 0402 封装的 100 毫瓦型号。 但问题仍然来自现场。 需要 TI(LM7480 供应商)从电气角度提供有关该电阻器发生故障的可能性的输入或观点。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajit:

    我们从未看到电阻器损坏、尤其是没有太大电流的 OV 电阻梯上的电阻器。

    此致、

    Shiven Dhir