请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5146、 LM7480
工具/软件:
大家好!
感谢您的帮助和支持。
我们得到的只是单电阻器 R87 故障。 随附的是原理图。 14V-OUT 是降压转换器的稳压输出、其中使用 LM5146 来驱动同步 MOSFET。 电路板中没有 R87 出现故障的其他元件故障。 更改 R87 会使电路板正常。 R87 的开路或阻抗高于 7.5k Ω 时无法正常工作。 令人惊讶的是、R86 似乎具有更高的电气应力、但在 R86 发生故障时仍然没有故障。 有任何建议、R87 失败的原因可能是什么? 任何其他点,我们可能会丢失关于导致 R87 失败的 LM7480 的?