This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300RGWR

Guru**** 2533620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535155/tps7a8300-tps7a8300rgwr

器件型号:TPS7A8300

工具/软件:

尊敬的团队:

我 从 Mouser 购买了这款器件 TPS7A8300RGWR 两次、但我们的 QC 团队注意到 X 射线扫描结果表明、2024DC 和 2022DC 之间的引线框不同、

如果这会影响 表格的拟合、并且文档可以解释、您能否提供帮助?

对于此器件 TPS2553DBVR、X 射线结果显示、2022DC 和 2024DC 之间的键合线不同、您是否还能提供建议以供参考?

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、拉美经济体系、

    感谢您的提问。 我正在调查此问题、请在 2 个工作日内提供答案。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS7A8300RGWR、22+的直流电压采用 CN 封装、24+的直流电压采用 PH 封装、如果这是其引线框不同的原因、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2553DBVR,我买的 DC 22/23+是在中国制造的,它似乎有双键合线和不同的引线框与我以前买的相同的部分,我在这里附加了扫描结果,希望它可以帮助解决. 我们想知道真正的原因以及它是否会影响形式拟合。 期待您的推广回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的耐心。 我已经联系到 PE 团队。 当我听到他们的回音时、我会告诉您

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、拉美经济体系;

    对于 TPS7A8300RGWR、 该器件组装在我们的 2 个封装基地(中国和菲律宾)、这 2 个封装基地拥有不同的引线框供应商、但具有类似的属性、两者均符合构建 TPS7A8300RGWR 器件的条件。 说明 了 22+直流电由 CN 制成、24+直流电由 PH 制成。

    当 TPS2553DBVR 开关器件时。 请创建另一个主题以发送到其他团队。

    现在需要关闭此主题、因为已经回复了我的负责部分。

    BR;

    Bett