This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8865C-Q1:60 个 LED 灯'S 串联并联组合

Guru**** 2441740 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8865C-Q1, LP8868X-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537656/lp8865c-q1-60-led-s-in-series-parallel-combination

器件型号:LP8865C-Q1
主题: LP8868X-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划使用 LP8865C-Q1 LED 驱动器、来驱动串联并联组合的 60 个 LED。

10 个串联串和 6 个并联组合的 LED

LED 额定值 — 正向电压- 3.2V 正向电流- 700mA。

该器件是否对我的应用有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paven:

    一个 LP8865C 无法支持 32V 4.2A 输出。 您可能必须尝试使用多个 LP8865C-Q1 或更高功率版本 LP8868-Q1。

    该设计与输入电压范围密切相关。  请提供有关这方面的更多信息。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:

    输入电压为 12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    对于 12V 输入、一个 LP8865C 可支持一个串式输出 700mA (32V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划 在升压拓扑中为我的应用使用 LP8868-Q1。

    以 6 种并联组合串联串方式连接 10 个 LED。 (电压–32 V、电流–4.2 A) 您能建议我们继续采用这种方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP8868-Q1 在升压拓扑模式下是否支持 4.2 A 电流驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    对于 LP8868X-Q1(升压版本)、内部 FET 的电流限制为 6.5A。 在不考虑热问题的情况下、12V VIN、32V 4.2A 输出在效率= 90%且电感器电流纹波= 40%时需要 15A 电流限制。

    因此、我们建议使用 3 个单独的 LP8868X 来驱动您的 LED 负载、每个负载有 2 个灯串。

    此致、