This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:

Guru**** 2846680 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537536/tps25940

器件型号:TPS25940

工具/软件:

您好的团队、

我使用 TPS25940 来提供短路保护。 我想确认一下、EN 和 FLT 引脚用于控制和监测过流或短路事件、对吗? 在本例中、如果我们将一个 IC 用于多个端口、并且发生故障、是否会关闭所有端口? 或者、是否有方法对其进行配置、以便仅关闭故障端口、而其他端口则保持独立工作?

此致、

Viraja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viraja:

    因此、当发生真正的短路时、FLTb 间接变为低电平。 EN 引脚可用于重新启动器件(不自动重试)。

    在本例中、如果我们将一个 IC 用于多个端口、并且发生故障、它是否会关闭所有端口?

    否、它只会关断高电流通过的端口。 您可以实现所有电子保险丝的外部逻辑来监测 FLTb、如果任何一个变为低电平、则为所有端口将 EN 拉至低电平。

    此致、
    Arush