This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210

Guru**** 2441740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535787/lmg1210-lmg1210

器件型号:LMG1210

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在从事使用 LMG1210 栅极驱动器的设计工作。 我已经阅读了 LMG1210(同步自举)的应用报告 SLUA931。 我想知道的设计计算结果  使用 GaN FET 的同步自举  所述的外形尺寸。

参考随附的图、请告诉我如何为 同步自举设计电阻器、电容器、二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该电路取自 EPC9066 设计 https://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/schematics/EPC9066_Schematic.pdf

    您所附的原理图有一个拼写错误。 与 BAT54 二极管并联的 20k 电阻器应为 20 欧姆。  

    当 LO 引脚为高电平时、同步自举 FET 的栅极通过 R45 充电。

    C45 将栅极推至比 5V 电源轨高 5V) 当 LO 变为低电平时、栅极通过二极管 D45 快速拉回 5V(自举器件上为 0 VGS)。 因此、自举 FET 会在 LO 导通时导通、在 LO 关断时关断

    自举电容器在低侧导通时的充电速度要快得多、因为它是通过导通的 FET(而不是通过二极管)充电的。

    由于 GaN 在“二极管“反向导通中没有少数载流子、因此也没有 Qrr。

    R44、C41 和 D41 是一款用于调节 HB 电压的简单并联电压稳压器电路。

    C45、R46 和 R45 设置自举 FET 的导通和关断时间。 需要对这些值进行平衡、以使 自举开关不会过快导通、而是尽可能快地关断。 这是为了防止 由于负 HS 电压或 GaN FET 在死区时间内导通而导致过充。

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    您能否分享在选择二极管 D41、D44 和 D45 时的限制或注意事项? 我目前在全桥拓扑中使用 LMG1210 栅极驱动器和 GS66508B GaN FET。 该系统设计采用 200V 的最大漏极电源电压。

    我想了解如何正确选择这些二极管、特别是所需的击穿电压、正向压降和额定电流。

    此致、

    Athira K Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athira、

    D41 是大多数 5.1V 击穿齐纳二极管、对分流电路具有足够的电流处理能力。 突出显示的部分是示例中使用的部分。

    D44 和 D45 可以是快速小信号肖特基二极管 30V 至 40V、200 –600mA。 ~300mV 正向压降。

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你