This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137F-Q1:关于 Iout (max)。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537597/lm5137f-q1-about-iout-max

器件型号:LM5137F-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天!

我发现 LM5137F-Q1 的 Iout (max) 为 40A。

我的问题:单通道是 40A 还是双通道?

谢谢!

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

     实际上、关键在于功率级元件 Vin-max、fsw、最高温度等 我认为 12V 输入可实现 20A/相稳态(两相为 40A)。 15A/相(两相为 30A)、对于 48V 输入更现实。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    明白。 谢谢!

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Leo。