This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:如果要缩短输出电压的放电时间、应该怎么办?

Guru**** 2636685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537372/tps22811-what-should-i-do-if-i-want-to-speed-up-the-discharge-time-of-the-output-voltage

器件型号:TPS22811

工具/软件:

神父'

TPS22811 具有快速输出放电 (QOD) 功能、但在我的系统上、使用该功能进行放电所需的时间仍然很慢。

是否有任何方法可以改进电路以更快地对电压放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okada-San、

    qod 电阻是固定的、我们无法对其进行更改。  

    如果需要更快的放电、我们可以使用外部放电电路。 此处应使用 PG 引脚作为带有串联电阻(根据您的要求选择的值)的下拉 FET 的控制信号。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想提的另一点是、您在寻找多少放电电流。 如果电流在几 mA 以内、那么我们可以直接使用 PG 引脚、该引脚为开漏引脚、用于放电。