This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:效率与负载间的关系

Guru**** 2521880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1, LM5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537239/lm5143a-q1-efficiency-versus-load

器件型号:LM5143A-Q1
主题: LM5137 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

您能否分享 效率与负载之间的关系信息、如数据表图 8-1(符合以下条件)?

-设备:LM5143A-Q1

-输入电压:48V、输出电压:12V

-输出电流:10mA~1A

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请使用快速入门文件、了解所需 Fsw 时 1A 时的效率。 我们没有测量数据。  

    或者、您可以订购 LM5137 EVM (12V 输出、10A/相、两相、400kHz) 并禁用单相。

    此致、

    Tim