This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750:在电池深度放电后、在电池被移除之前、适配器不会为系统供电

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536706/bq25750-bq25750-adapter-does-not-power-system-after-battery-deep-discharge-until-battery-removed

器件型号:BQ25750

工具/软件:

您好:

我正在使用 BQ25750 充电器 IC、其中使用 7 节锂离子电池组。 我观察到以下行为:

  1. 当电池深度放电且未连接输入电源(适配器)时、系统会按预期关断。

  2. 然后、插入适配器后 (不取出电池) 和系统 不通电

  3. 但是,如果我 取出电池 再次插入适配器后、系统将正常通电。

这是预期行为吗?
当深度放电的电池仍然连接时、为什么系统无法通过适配器上电?
BQ25750 中是否有任何寄存器或配置需要调整、即使电池深度放电、也要允许系统直接通过适配器上电?

欢迎提供有关如何处理此场景的任何指导。

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rushikesh、

    感谢您对此有耐心。 我们目前很忙、我们将在本周晚些时候再回到您的问题。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rushikesh、

    这是预期行为吗?

    我认为这不是预期行为。

    为什么在仍连接深度放电的电池时、系统无法通过适配器上电?
    BQ25750 中是否有任何寄存器或配置需要调整、即使电池深度放电、也要允许系统直接通过适配器上电?

    我有几个问题可以帮助我们进行调试:

    • 对于此测试、您能告诉我这里的电池电压和 VAC 电压是多少吗?
    • BQ25750 是否也施加了系统负载?
    • 您是否可以读取 BQ25750 的寄存器并查看是否设置了任何状态或标志寄存器?
    • 您是否可以使用示波器测量 ACDRV、BATDRV 和 VSYS 上的电压以查看这些引脚在做什么?
    • 将 CE 引脚设置为高电平然后将 CE 引脚设置为低电平是否会导致 BQ25750 再次开始充电?

    此致、
    Ethan Galloway