This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220 和 BQ25170 之间共享的热敏电阻连接

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536448/bq27220-thermistor-connection-shared-between-bq27220-and-bq25170

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ25170

工具/软件:

你(们)好

  我 在系统中分别使用 BQ27220 和 BQ25170JDSGR 作为燃料测量仪表和充电器 IC。 我已分别使用热敏电阻 (10K) 将 BQ27220 和 BQ25170 IC 的 BIN 引脚和 TS 引脚接地。 现在 TS 引脚上的值 400mV 将不会进入、充电会间歇性(开启和关闭)。 请建议我们为其正确充电。 在我们的一个电路板中、它工作正常、但在其他电路板中、它间歇性无法充电。 在拆下电量监测计 IC 后的其他电路板中、充电完成正常

谢谢

R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    今天是国庆节、我们将在接下来的工作日处理您的机票。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这似乎与充电器有关。 BQ27220 没有集成保护功能、因此不会干扰电池的充电。 我建议将此问题重新发布到充电器团队。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否会偏置 BIN 引脚、因为我们已连接与 BQ25170 TS 线路共享的同一线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    我们已收到您的更新、并正在进行跟进回复。

    谢谢您、
    Alan