This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:FRA

Guru**** 2813785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534965/ucc28019a-fra

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:UCC28019

工具/软件:

我想知道如何对 UCC28019 进行 FRA 分析。
(在何处插入电阻器,施加的信号电平等)
输入/输出条件为:
输入电压:19.2V~28.8V 交流
输出电压:36V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28019A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    通过遵循本参考白皮书中说明的一般原则 ( https://www.ti.com/seclit/ml/slup386/slup386.pdf)、可以在由 UCC28019A 控制的 PFC 电路上进行频率响应分析 

    但是、由于与大多数直流/直流转换器环路相比、PFC 控制环路的带宽非常低、因此需要特别考虑 PFC。  此外、通常的高压 PFC 电路的输出电压可能需要按比例降低、以保持在测试设备的限制范围内。
    PFC 输出端的正常纹波电压可能会干扰纹波频率或接近纹波频率的 FRA 测量。  

    在您的情况下、可以使用 FRA 设备直接测量 36V 输出。

    对于 36V 平均输出、建议将最大交流输入电压限制在<24.5Vrms。  较高的输入电压将导致输出电容器峰值充电和输出丧失稳压功能。  在这种情况下、森林资源评估将毫无意义。  

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_E86C6551877B4062_-_28000A5F3E79FD8F188A2900_.pdf

    如果按照随附文档中所示进行测量、则将获得数据表图 32 中的波形。 (电压环路)
    我是否需要测量图.30 中的电流环路?
    如果是、如何衡量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请观看此 YouTube 视频、了解电压环路测量。 这里使用 TP3 和 TP4。

    https://www.youtube.com/watch?v=ZSX-N33hd5M

    请观看此 YouTube 视频、了解电流环路测量。 您需要在 Isense 引脚上注入信号(视频中从 4:00 开始)

    https://www.youtube.com/watch?v=lz9O7ZACxQM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前听说过、将电流环路的稳定性确定扩展到空载并不常见、但为什么不对电压环路也这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您看到的陈述。 我们需要看到更多的背景。

    另外、请注意不要提出重复的请求。

    谢谢