This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861 TPS23753APWR 1 端口输入 4 端口输出 poe 以太网开关原理图检查

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372, TPS2378, TPS23731, TPS23861, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535320/tps23861-tps23861-tps23753apwr-1port-input-4-port-output-poe-ethernet-switch-schematic-check

器件型号:TPS23861
Thread 中讨论的其他器件: TPS23753A、TPS2373 、TPS2372 、TPS2378、TPS23731

工具/软件:

您好:

我提供了包含的 PoE 以太网交换机原理图 TPS23861 TPS23753APWR 1 端口输入和 4 端口输出
我可以通过电子邮件将其发送给您进行审核吗?
如果可能、您能否分享您的电子邮件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BRL:

    感谢您联系我们!

    很抱歉、PoE 团队 目前缺乏进行客户审核的资源。 请查看随附的 PD 检查清单、我连接了一个 PD + TPS23861 直通 2 端口电路板原理图可能是类似的。

    此外、TPS23753A 仅为 13W 输入、而 TPS23861 在自主模式(无 MCU 控制)下不会限制其端口功率。 这意味着 TPS23861 可以具有 30W x 4 = 120W 输出、这将触发 TPS23753A 过流保护  

    如果您还有其他问题或疑虑、请告诉我。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../8004.TPS2372_2D00_4_2B00_TPS23731_2B00_TPS23861-2-PSE-Ports.PDF

    e2e.ti.com/.../0550.PoE-PD-Schematic-Checklist.xlsx

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我希望此消息能帮您找到答案。

    我们有一个由组成的系统 两块定制设计的 PCB

    1. 以太网交换板(板 1):

      • 包括 TPS23753A TPS23861

      • 功能 1 个 PoE 输入端口和 4 个 PoE 输出端口

    2. 主板(电路板 2):

      • 包括 TPS23753A

      • 功能 1 个 PoE 输入端口

    以太网交换机板的 4 个输出端口连接到四个主板的输入端口。 我们的目标是使用交换板的 PoE 输出通过以太网为主板供电。


    Warning️ μ s  潜在的电源问题

    我们担心可能存在 功率不匹配或过载问题 、原因如下:

    • TPS23753A 是 A 1 类 PD 控制器 、支持 高达 13W 输入

    • TPS23861 、当在中操作时 自主模式 是的 不限制端口输出功率 而且可以提供 每个端口高达 30W (4 个端口共 120W)。

    • 这种不匹配可能会触发 过流保护 TPS23753A 外部元件。


    White check markμ s  需要提问和澄清

    1. 是这样 安全 配置中两端使用 TPS23753A?

    2. 我们需要吗 输出功率 将每个 TPS23861 端口的输出功率调整为 13W、以匹配 TPS23753A PD 输入?

    3. 推荐使用 TPS2372/TPS2373 还是主板上有 2 类 PD 控制器?

    4. 都有 其他设计注意事项 我们应注意避免关断保护或电源完整性问题?

    如果您能分享关于此类直通 PoE 系统中正确实施的任何指导或参考资料、我们将不胜感激。

    期待您的专家建议。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BRL:

    感谢您的回复! 我们将调查您的问题、并在 5 个工作日内回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BRL:

    感谢您的耐心。  

    根据我的理解、您的 PSE 负载为 4 x TPS23753A 1 类 PD、最大为 15.4W x 4 = 61.6W。 这种功率需求可能需要 7、8 级 PD。 因此、建议您使用 TPS2372-4 作为开关板 PoE 输入。 TPS2372-4 的额定功率可以是 71.3W。  

    对于 TPS23861、如果它只与 0-3 类 主板握手、则不需要在 TPS23861 上设置功率限制。 如果希望开关板支持所有标准的 PD 0-4 级标准工作、则需要使用 MCU 来禁用 TPS23861 的第二级分级(相关详细信息,请访问下面的链接)  

    e2e.ti.com/.../faq-tps23861-how-to-configure-to-output-type1-power-even-if-a-type-2-pd-is-connected

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的详细答复。

    在 PoE 侧、我的每个主板(具有 TPS23753A 输入)消耗约 2W 的功率。 以太网交换机板(带有 TPS23861)将具有 4 个输出、每个输出连接到单独的主板。 因此、我在此设置中预计不会出现任何与电源相关的问题。

    此外、请注意、以太网交换机板上没有 MCU。

    您对此配置有何看法?

    此致、
    BRL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BRL:

    我明白了。 因此 PSE 只需与 PD 配合使用。  

    如果您的 以太网交换板不需要负载、可以将 TPS2378 视为以太网交换板的 PD。 TPS2378 是 2 类 25.5W PD、没有 DC/DC 控制器。 如果需要负载、可考虑使用 TPS23753A (13W) 或 TPS23731 (25.5W)。

    TPS23861 可以在没有 MCU 的情况下运行。  

    主板可为基于 TPS23753A 的 1 类 PD。

    此致、

    DIAN