This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:TL783CKTTRG3

Guru**** 2650125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533487/tl783-tl783ckttrg3

部件号:TL783
主题:LM317HV 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

TL783CKTTRG3 是否仍在生产? 我们一直在使用这款器件很长一段时间、它被广泛应用于我们的许多产品中。

此外、LM317HV/NOPB 是否采用 SMT 封装?

谢谢您、  

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    感谢您的耐心等待。 是的、 TL783CKTTRG3 仍在量产中。 该器件被认为是老式的、因此我建议切换到 TPS7A4301DGQR 或降压转换器等替代器件、以便帮助处理功率耗散。  

    谢谢您、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKyla、  

      TL783CKTTRG3 仍在生产中、这是一个好消息。

    我们可以直接从 TI 购买 1000 件吗?

    请告诉我。

    R 谢谢您、  

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、  

    是的,我很高兴给你买了一些好消息!

    是、访问此链接 https://www.ti.com/product/TL783/part-details/TL783CKCSE3?login-check=true 在 TI.com 上购买库存、并在您的购物车中添加所需数量。 目前、我看到有现货库存可供购买、因此您在这里不会有任何问题。  

    谢谢您、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKyla、  

    提供的链接适用于 TO-220 器件。 我正在询问 D2PAK-3 (TO-263-3)。

    该器件型号为  TL783CKTTR。 我找不到直接从 TI 购买的链接。  

    谢谢您、  

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、  

    抱歉、我认为这是我联系 TI store 寻求帮助的一个错误。 当我得到响应时、我会告诉您。  

    感谢您的理解。  

    McKyla