This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:在 PWM 模式和 PFM 模式之间转换时出现振荡的可能性

Guru**** 2812845 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537175/tlvm13610-possibility-of-oscillation-when-transitioning-between-pwm-mode-and-pfm-mode

器件型号:TLVM13610

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TLVM13610、但有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我知道切换到 PFM 模式的条件是纹波电流接近 0A。

从图 8-3 可以看出、转换到 PFM 模式的时间大约为 0.9A。

PWM 模式和 PFM 模式之间转换是否存在迟滞?

我知道在 PFM 模式下运行时纹波电流会增加、但我担心 PFM 模式和 PWM 模式之间的转换可能会因纹波电流而发生。

*转换到 PFM 模式:纹波电流增加→转换到 PWM 模式→纹波电流减小→转换到 PFM 模式→纹波电流增加→转换到 PWM 模式。

除电流纹波之外、由于 PWM 模式和 PFM 模式之间的转换、是否存在任何振荡问题?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    TLVM13610 内置 PFM、可在较轻的负载下逐渐改变器件的开关频率。  

    这组视频: https://www.ti.com/video/5769243809001 有助于更清晰地演示 PFM 及其在我们器件中的使用情况。  

    就振荡问题而言、这种转换相当平滑并是自动采用的、因此您应该不会因为这种情况而真正看到振荡。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.