This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750EVM:使用 TPS26750EVM 为电池充电

Guru**** 2517000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, TPS26750EVM, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536370/tps26750evm-using-tps26750evm-to-charge-a-battery

器件型号:TPS26750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25756EVMBQ25756

工具/软件:

您好:

我希望在独立/PPS 模式下或通过将 TPS26750EVM 与 BQ25756EVM 结合使用来将 TPS26750EVM 用作受电方来为电池充电。 在阅读 TPS26750EVM 用户指南(我个人认为由于版本错误/不匹配而使用户感到有点困惑)后、我提出了以下可用于为电池充电的配置、您能告诉我哪个配置正确或其中任何一个配置都正确吗?

1. 电池无电安全模式/电池无电始终启用受电模式-

配置 1 -

-将 140W USB 充电器连接到 J3 为电路板供电  

-连接另一个 140W USB 充电器(这是我将用我的电池充电的主充电器)到 J4

-从 J7 访问电源输出,然后将进入电池/BQ25756EVM 电路板

配置 2 -

-将 140W USB 充电器连接到 J4  

- 使用相同的充电器通过访问 来自 J7 的电源输出为电池充电,然后将进入电池/BQ25756EVM 电路板

我感到困惑的原因 — 第 10 页上给出的用户指南描述表示配置 1、而图 2.4 和 2.5 表示配置 2(根据我的理解)

上述哪一种配置是正确的?

2. TPS26750EVM 和 BQ25756EVM -

我们如何连接这两个电路板并将该组合用作接收端来为电池充电?

第 13 页上的一项声明说:“要使用 TPS26750EVM 在 EPR 范围内提供和接收功率、用户需要将仿真电池连接到
HV_SYS 接头 (J8)、而不是通过 J3 为电路板供电。“

根据我的理解-

-将 140W USB 充电器连接到 J4  

- 使用相同的充电器,通过访问电源输出 从 J8 ,然后将进入电池充电

上述配置/理解是否正确? 如果电池连接到 J8、那么我们如何将 BQ25756EVM 电路板用作受电方的一部分?

3.独立测试模式-

-将 140W USB 充电器连接到 J3 为电路板供电  

-连接另一个 140W USB 充电器(这是我将用我的电池充电的主充电器)到 J4

-从 J7 访问电源输出,然后将进入电池/BQ25756EVM 电路板

此配置是否正确?

此致、

Dattatreya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系

    我们的一位团队成员将很快回顾并分享他们的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Datetreya

    以上哪一种配置正确?

    若要测试电池无电灌电流、您只需通过 J4 连接器为电路板供电。 J3 将是系统电源、不需要用于电池电量耗尽测试

    [引述 userid=“504947" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536370/tps26750evm-using-tps26750evm-to-charge-a-battery

    2. TPS26750EVM 和 BQ25756EVM -

    我们如何连接这两个电路板并将该组合用作接收端来为电池充电?

    [quote userid=“504947" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536370/tps26750evm-using-tps26750evm-to-charge-a-battery

    -将 140W USB 充电器连接到 J4  

    - 使用相同的充电器,通过访问电源输出 从 J8 ,然后将进入电池充电

    上述配置/理解是否正确? 如果电池连接到 J8、那么我们如何将 BQ25756EVM 电路板用作受电方的一部分?

    [/报价]

    没错。

    仔细观察 BQ25756EVM 并将其连接到 TPS26750EVM、会发现 J8 端口连接回 BQ2756EVM 的电池端子。

    请参见第一张图片中的洋红色线、查看从 Type-C 端口到 BQ25756、最终到 J8 端口和电池的电源路径。

    [引述 userid=“504947" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536370/tps26750evm-using-tps26750evm-to-charge-a-battery

    3.独立测试模式-

    -将 140W USB 充电器连接到 J3 为电路板供电  

    -连接另一个 140W USB 充电器(这是我将用我的电池充电的主充电器)到 J4

    -从 J7 访问电源输出,然后将进入电池/BQ25756EVM 电路板

    此配置是否正确?

    [/报价]

    对于独立的非无电电池测试、这很好。 请注意、如果未连接 BQ25756EVM、PD 控制器无法提供>5V 的电压。

    谢谢。此致、

    Chris