This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:短路和过载保护

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537051/tpsi3050-q1-short-circuit-and-overload-protection

器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSI3050INA181TPSI3100-Q1

工具/软件:

您好、

我想使用双向 MOSFET 电桥设计 SSR、用于开关由 TPSI3050 驱动的 24V 直流或最大 5A 的交流电流(取决于电桥输出连接)。
我想知道短路和过载保护的最佳解决方案是什么。

祝您愉快

韩国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ROK、

    目前、我们的理想解决方案是使用我们全新的 TSPI3100-Q1 系列器件。  

    在第 36 页、您可以找到一种可满足您需求的双向过流保护电路。 我们很乐意查看您的原理图!

    此致、

    Jack Hemmersmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、


    感谢您的快速答复。
    我选择 TPSI3050 是因为它的输入信号高达 48V、因此我需要稍微改变概念。
    正如我所看到的、对于 TPSI31XX、我需要一个不是问题的微控制器、但 TPSI31XX 在中国市场上尚不存在、我计划在那里订购原型。
    推荐使用哪种电流检测放大器?

    此致、

    韩国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ROK、

    我们的 EVM 使用 INA181、但您可以使用非 TI 电流检测放大器。 您可以直接在 TI.com 上购买我们的 TPSI3100-Q1。  

     此致、

    Jack Hemmersmeier