This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A14:我们可以在向输入引脚施加 2V 电压之前、向偏置施加 3.3V 电压吗?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537731/tps7a14-are-we-ok-to-apply-3-3v-to-the-bias-before-2v-gets-applied-to-the-input-pin

器件型号:TPS7A14

工具/软件:

我们是否可以向输入引脚施加 2V 电压之前对偏置施加 3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    是的。 在 VIN 驱动至 2V 之前、可施加 3.3V VBIAS。 预计不会发生损坏或性能下降、也不会对启动行为产生任何影响。  

    此致、

    Gregory Thompson