This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:3 节至 4 节串联电池平衡器

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQ76922, BQ25798, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537121/bq76922-3s-4s-battery-cell-balancer

器件型号:BQ76922
Thread 中讨论的其他器件: BQ25798、BQ76905、 BQ77915

工具/软件:

您好、  

最后、我们将使用 BQ25798 进行 3 节至 4 节串联电池充电。 您能否建议使用任何 电芯 均衡 IC、因为电池没有板载均衡。 由于我们的电路板面积有限、因此请建议具有更小尺寸和较少外部器件数量的选项。 我目前正在研究 BQ76922、但请告诉我是否有更好的选择、尽可能减少外部器件并降低成本、因为我的唯一目的是平衡电芯。 谢谢

第二个问题、我们通常需要一个 专用微控制器  来监测电芯均衡、但在本例中、我们将在电路板上安装电芯均衡和电池充电 IC、我们将只有一个 ESP32 由电池供电运行、并将用于我们的实际系统、因此我可以将同一处理器 I2C 用于电芯均衡 IC。 我需要 知道我们是否需要  通过 I2C 设置电芯均衡 IC 、然后才能在所有电芯都正常时开始工作?  

谢谢。此致、

Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    有关具有电压监测和保护功能的 3 至 5 节串联电池均衡、请参阅 BQ76905 或 BQ76922。 BQ76922 提供监测以及自主和主机控制的 I2C、BQ76905 是一种非常具有成本效益的解决方案、但仅支持主机控制的平衡。 如果您的系统不需要电压监控功能、而只需要平衡和保护、BQ77915 是另一种替代方案。 BQ76922 和 BQ76905 都能够通过 I2C 与同一主机通信。 BQ77915 经过预编程、并使用 无源器件来配置器件。  

    更多详细信息、请参阅相应的数据表。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    感谢您的建议。 请回答以下问题、以便我们最终确定其中一个问题。

    1.如果我们比较  BQ76905 和 BQ76922、则主要区别在于 922 是自主的、905 不是自主的。 对于 BQ76905、假设我们要通过我们的 MCU ESP32(不是专用的 MCU ESP32)进行控制、那么、如果电池处于正常运行状态或正在充电、这样做有任何问题? 请注意 、我们使用 BQ25798RQMR 作为电池充电器。  

    2.对于 BQ76922、它是自主式的、我喜欢它、因为我们不必主动管理它、但根据评估板、有 2 个额外的 FET 通过 PCHG 和 PSDG 引脚进行控制、以控制浪涌电流、而且电路板上没有太多空间。 您能否确认我们是否可以从设计中排除、如果是、则说明有任何详细信息?

    3.对于 BQ76905 和 BQ76922、因为它们都具有库仑计、因此请确认两者是否都通过电池的电流检测提供系统的电流消耗? 我提出这个问题、因为在我们的设计中、我们要添加一个单独的电路来测量系统在其他电路中的电流消耗、因此我认为通过添加其中一个电路、我们可以排除该部分、并将其用于电流测量。  

    此致、

    Muhammad Awais