This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013C:自适应通信限制

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013C, BQ51013CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536047/bq51013c-adaptive-communication-limit

器件型号:BQ51013C

工具/软件:

BQ51013C 出现了一个新问题:只有禁用自适应通信限制 (EN2 = 1) 时、IC 才会正常运行。 启用自适应通信限制后、IC 会在几毫秒后关闭。

 您能否解释一下 自适应通信限制功能是如何工作的? 我不希望在最终设计中将其禁用、因为将有线电源作为优先事项对我来说很重要。  

代表我的客户

谢谢、再见  
Hanno  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hanno

    自适应通信将限制通信期间输出电流的变化。  这可能会导致通信期间输出电压下降。   

    该功能将有助于保持与噪声负载的通信。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我观察到、当启用自适应通信限制时、无线充电会在短时间(通常在 40ms 和 90ms 之间)后停止。 但是、当我禁用该功能时、充电会继续而不会出现任何问题。

    根据您的说明、我希望自适应通信限制会限制输出电流、但不会完全终止充电。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joao

    根据您的解释、我预计自适应通信限制将限制输出电流、但不会完全终止充电。

    在自适应通信期间、输出电流受到限制、输出电压将下降。  如果电压下降到足够远、装置将重新启动。  

    在启用自适应通信的情况下检查 Vout 和 RECT。

    但是、如果没有它、单元的工作效果会更好、那么这将是更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您能解释一下“压降足够远“的意思吗? 如下图所示、 器件在输出电压为 4.8V 时关断。

    如果没有无线功能、该装置的性能似乎更好、但我更希望优先选择有线电源 (EN1 和 EN2 = 0)。

    此外、我过去遇到了 BQ51013CEVM 问题、其中输出端出现压降。 对输出电流的影响是压降、然后是过冲。 在前一个问题中、设备永远不会关闭。 您可以在此处查看更多信息: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453860/bq51013cevm-5v-output-voltage-drop/5625687#5625687

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joao

    压降看起来与输出或 RECT 欠压并触发复位不同。  复位发生在通信数据包之后、这可能是由于输出过冲或结束电源传输命令。   

    在电源传输期间、每 250ms 设置一次控制错误数据包、每 1.5 秒只需一个良好的数据包。

    对于较大的输出错误、控制错误数据包每 30ms 发送一次、这看起来就像可能发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我同意可能会发生较大的输出错误、因为我在 90ms 后收到了错误。 您是否知道如何检查我遇到的错误类型?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joao

    我将通过下午与您联系。