This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907-Q1:该器件是否适用于 LTO 应用?

Guru**** 2528870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536233/bq76907-q1-is-this-part-suitable-for-lto-applications

器件型号:BQ76907-Q1
主题:BQ76907 中讨论的其他器件

工具/软件:

我想询问 BQ76907 器件是否适用于 LTO 化学物质。 尽管在文档中它确实说 LTO 受支持。 但从 TRM 可以推断出、如果电池配置较少(例如,4s)、如果电池输入电压降至 2V 以下、则无法正确测量电池电压测量值。 LTO 电池的工作电压范围通常在 1.8V 至 2.6V 之间  

我们如何缓解这种情况?  

提前感谢您的支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    所述的 2V 限制仅适用于 VC6- VSS 、不是 VC6-VC5 或其它电芯间电压差。  底部 4 节电芯可以测量相对于 VSS 低至 0V 的电压、例如、VC3 = 0V、VC4 = 0.01V、这很好。  但对于 VC5/6/7、您需要 VC5=2V、VC6=2.01V 才能正常工作。  VC5/6/7 上相对于 VSS 的电压应为 2V 或更高。

    该器件还可以测量低至 0V 甚至略低于 0V 的差分电压。  例如、您可以让 VC6=2.1V、VC7=2.0V、因此 VC7-VC6 =–100mV、这也可以。

    例如、如果使用 7 节串联 LTO 电芯堆、则可以将每节电芯低至 0.4V、这意味着 VC1 = 0.4V、VC2 = 0.8V、VC3 = 1.2V、VC4 = 1.6V、 然后 VC5=2.0V、这是可以接受的(VC6/7 甚至更高)。

    谢谢、

    Terry