This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 的温度采样误差范围

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536833/bq76952-the-error-range-of-temperature-sampling-for-bq76952

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的

对于 BQ76952、我有几个问题、我想问一下。
BQ76952 的温度采样误差范围是多少?
2. BQ76952 的 SPI 通信方法相当独特,需要大量的读写操作。 我是否可以问、其他公司主要使用模拟 SPI 与前端通信、还是使用硬件 SPI+DMA 与前端通信?
3、IIC 和前端之间是否有通信演示程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    1. 热精度请参阅 E/C 表中的数据表 7.22 内部温度传感器和 7.23 热敏电阻测量。 请参阅同一个文档 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76952.pdf)。  
    2. 大多数公司都使用 I2C 协议。 该器件的设计主要与 I2C 配合使用、SPI 是次要器件、这就是其独特性的原因。 我们建议使用 I2C、但我们确实有一些公司使用 SPI 并在其固件上管理协议的特殊性。  
    3. 产品页面上有一个 MCU 示例代码(使用 I2C)。 (https://www.ti.com/tool/download/SLUC701)。 此外、您还可以参考软件开发指南应用手册中的一些示例。 (https://www.ti.com/lit/an/sluaa11b/sluaa11b.pdf)  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero