This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:I2C 总线信号下冲

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536435/bq76952-i2c-bus-signal-undershoot

器件型号:BQ76952

工具/软件:

我们使用 BQ76952PFBT 和 BQ25750RRVR 器件、并在大约 700mV 的器件上测量了 I2C SCL 和 SDA 线路上的下冲、该下冲在下降沿持续约 23ns。

这种瞬态会在这些器件的生命周期中进一步造成问题吗、数据表中列出了 300mV Abs Max。 下冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    任何违反绝对最大额定值的行为都可能会导致 IC 损坏。 如果您的系统存在不良下冲、建议通过添加一些保护或改进布局来在系统中缓解这种情况。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero