This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000:LDO 输出电压的精度

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537638/tps65000-accuracy-of-ldo-output-voltage

器件型号:TPS65000

工具/软件:

该器件的可调 LDO 的输出精度是多少?在数据表中显示为 3.5%、但输出为 1.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    数据表中的±3.5%值是可调 LDO 的额定精度。
    此规格适用于 VLDOx = 1.2V 条件下的整个工作范围。  

    遗憾的是、我们没有有关该器件在其他电压电平下的精度的具体数据、但可以使用该 1.2V 值进行估算。  

    此致、  
    Sarah