This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:升压转换器 SW 节点振铃

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536057/tps55340-boost-converter-sw-node-ringing

器件型号:TPS55340

工具/软件:

您好:

TPS55340 升压转换器的 SW 节点出现了很大的振铃、从而影响到可闻噪声和 EMI。

12V IN、24V OUT、0.5A OUT

以下是布局和原理图:

电感器是 FXC0630-100M。

有任何建议的行动方针? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desmond:

    执行测量时、请遵循以下各项:

    • 确保测量时使用的是接地飞溅。

                

    • 使用高采样率 (<1ns/pt) 和 200MHz 带宽
    • 使用示波器全 Y 轴刻度

    开关节点波形不稳定。 这意味着您可能有不良环路。

    请使用  SLVC430  TPS55340 升压设计 Excel 电子表格工具检查环路补偿。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我确实使用了接地弹簧进行示波器测量。

    以下是电流分量的波特图 (Rcomp = 10.7k、Ccomp = 33n、CHF = 47p、Cff = 120p):

    使用数据表中的应用原理图调整相应值(图 8-1)(Rcomp = 2.55k、Ccomp = 150n、CHF = 150p、Cff = 120p):

    观察总相位/增益、它看起来更稳定、因为在相位图拐点附近出现 0dB 增益之前。 降低 Rcomp 似乎可以进一步改善。 这是否足够?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Desmond:

    两个波特图看起来都不错。  您能分享设计计算器吗?  

    新的补偿是否消除了可闻噪声?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还没有机会焊接新的补偿网络、因为我还没有该网络的元件。

    这是 Excel 计算器: e2e.ti.com/.../TPS55340-Parameter-Calculation.xls

    布局中是否存在过大的寄生电感、或者可能没有足够的输出电容?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desmond:

    环路看起来很好。  但是、它可能不是 真实的。

    第一步、请检查输出陶瓷电容器的直流偏置降额。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    3x 22uF 输出电容器的额定电压为 35V。但我将尝试添加外部电容器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我向输出添加了一个 330uF 电解电容器、尽管可闻噪声显著降低、但 SW 节点上的振铃仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、它确实是补偿环路。 我手头有一个 0402 1kΩ 电阻器、将 10.7k Rcomp 电阻器替换为 1k;SW 节点上的振铃消失、无可闻噪声、输出纹波从 3-5%降至<1%、效率从 84%上升到 92%。 这是现在处于满负载条件下的 SW 节点: