This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DDSG 输出异常

Guru**** 2536580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536313/bq76952-ddsg-output-is-abnormal

器件型号:BQ76952

工具/软件:

当使用 DDSG 时、需要低电平时、电压仍为 0.6V。 BQ7652 断电然后重新上电后、DDSG 恢复正常。 内部配置的上拉源为 REG1、配置为 3.3V。
在 DDSG 0.6V 时、还发现 REG1 的外部电压降低晶体管的温度非常高。 复位 BQ76952 后、它也恢复正常。

在 DDSG 0.6V 时、
同时、研究发现、37℃ 的收集值将在 25/NTC 之间波动。
您能帮助我澄清导致这种情况的原因吗? 如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toad:

    再仔细检查一下、能否分享 DDSG 配置? 器件断电时、DDSG 读数是否为 0.6V? 您是否在 DDSG 引脚上使用了 NTC? 您是否也可以分享原理图?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    我使用的是低侧设计方案。 DDSG 配置为映射 DSG 功能、而不是 NTC 功能。 DDSG 的配置没有问题。 复位后、高电平为 3.3V、低电平为 0V。 下图显示了复位 BQ76952 后的波形。 当 DDSG 达到 0.6V 时、BQ76952 仍正常工作、具有正常的通信和电压读数、但温度值不断波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toad:

    您是否介意共用 DDSG 引脚和 NTC 周围的电路原理图?

    此致、
    Alexis