This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:VPP 和 AMP;VDDQ 输出序列

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537684/tps65295-vpp-vddq-output-sequence

器件型号:TPS65295

工具/软件:

根据第 7.4.3 节和图 29 的说明、可以观察到 VDDQ 将在经过一段延迟 t2 后开始增大。   

如果遵循以下序列、VDDQ 输出将  由稳压器保持低电平、并且只有在 VPP 输出达到稳定状态后才会斜升? 或者、VDDQ 将在 VPP 开始斜升之前达到稳定状态?
SEQ #1:为 PVIN 引脚提供电源
序列#2:SLP_S4 已启用
Seq #3:提供电源(从 Seq #2 延迟 50ms 后)到 PVIN_VPP 引脚