This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:需要澄清充电器 IC 在仅电池条件下上电时的问题

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536468/bq25730-clarification-required-on-power-up-of-charger-ic-in-battery-only-condition

器件型号:BQ25730

工具/软件:

您好团队:

您能否说明 BQ25730 充电器 IC 在仅电池供电情况下是如何供电的? 数据表提到、IC 在这种情况下由 VBAT 供电、但 IC 上没有显式的 VBAT 引脚。 它是通过 VSYS 引脚供电吗? 请确认。

此致、

Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monisha、  

    参考应用图、电池连接到 SRN 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing Zou:

    是、SRN 引脚连接到电池。 但从数据表中可以了解到、SRN 用于电流和电压检测。 但我之前检查了 在仅使用电池的情况下充电器 IC 是如何供电的。 在仅电池供电的情况下、充电器 IC 的 IO 引脚和内部 LDO (REGN) 是如何供电的? 它是否由 VSYS 供电? 请您确认一下。

    此致、

    Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monisha、

    是的、在仅电池模式下、充电器将从 VSYS 引脚汲取电流。  

    此致、

    Tiger