This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:输出 PWM 占空比调整

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537579/tl494-output-pwm-duty-cycle-adjustment

部件号:TL494
主题: TL594 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们想使用 TL494 或 TL594 作为恒流源、想知道是否可以将这两个芯片的输出 PWM 占空比调整为 95%以上、以及如何进行设计来实现这一点? 我们已经测试了 TL494、目前只能达到 88%。 谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、90%是最大占空比典型值、其最小值可以更小。 因此、对于 TL494、无法达到 95%。 TL495 稍好的最小值 90%、因此仍然不能达到 95%。