This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:过热关断问题。

Guru**** 2516940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532042/bq24650-over-temperature-shutdown-issue

部件号:BQ24650

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我使用尽可能多的散热布线完全重新设计了 PCB、但 IC 在充电 2-3 分钟后仍然停止充电。 充电电流设置为 2.0 安培。 充电状态 (STAT1) 上连接的 LED 会在充电 2-3 分钟后熄灭、即使充电电流为 300mA、IC 也会在一段时间后进入关断状态并启动。 随附了修订后的原理图

PCB 是双层 PCB、BQ24650 和开关 MOSFET 位于同一侧、在 GND 焊盘上有 5 个过孔。 当我与评估板进行比较时、IC 不会在评估板上完全加热、但在我的 PCB 中、IC 温度会在 300mA 电流充电 LED 立即熄灭时达到 50°C。 据我说、没有通过 IC 的大电流电路、IC 不会像这样发热。 与充电器 IC 相比、MOSFET 和电感器不会变热。  

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_BQ24650_5F00_V2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhiraj、

    我没有看到原理图有任何明显的问题、您能否确认您遵循了 PCB 布局指南:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027295/faq-bq24610-bq24616-bq24617-bq24618-bq24630-layout-guidelines-and-example

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian Moyer

    我已尽可能遵循布局指南。 (这是我第二次修订的 PCB、第一个即使是 4 层也有相同的问题、根据 E2E 社区的建议、 重新设计了 PCB。 但这种 2 层电路板在散热方面优于我之前的 4 层电路板)唯一的区别是 PCB 是两层一、因此完成了布线。 IM 在此处共享布局以供您查看和建议。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhiraj。

    IC 不是在评估板上完全加热、但在我的 PCB 中、IC 温度在 300mA 电流充电 LED 立即关闭时达到 50 摄氏度。

    热关断温度应为 145C、而不是 50C。

    您能否确认以下任何其他可能的情况都不是导致此关机的原因:

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    问题与 安装在 PCB 上的温度传感器 (10KNTC) 有关、并且电阻器组合不正确。 (我使用了 SMD 热敏电阻)校正偏置电阻值后、现在 IC 可以正常工作。 但是、当电池电流约为 500mA 及以上、并且 IC 的 VCC 引脚上没有压降时、IC 会变热。 实际上、除了 MOSFET 驱动器之外没有通过 IC 的高电流路径。 同时、评估板是凉的、当电流增加到 1A 以上时会变热。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 abhiraj、

    您能否确认您按照此步骤“将 IC 封装背面的外露散热焊盘焊接到 PCB 接地端至关重要。 确保 IC 正下方有足够的散热过孔、且连接到其他层上的接地平面。“ 通常、我们建议使用两层电路板上的四层电路板 、并为接地平面分配了两层。

    此致、

    基督教。