This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z758:符合 IEC60601-1 对于植入式医疗设备的要求

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537163/bq27z758-compliance-with-iec60601-1-for-implantable-medical-devices

器件型号:BQ27Z758

工具/软件:

大家好:

BQ27Z758 是否可用作植入式医疗设备中的保护 IC?

IC 将连接锂离子电池。

在获得 IEC 60601-1 的合规性方面是否存在任何挑战?

如果该器件存在符合 IEC60601-1 的风险、您能否推荐替代器件、并说明 缺少 BQ27Z758 的原因?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milovan、

    已指定此趋势、正在处理一个响应。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milovan:

    通常、安全认证是系统级的、这意味着我们无法对我们的各个 IC 进行认证。 我们不是这些安全法规的专家。

    谢谢、

    Shawn