This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870:TPS62870Z0WRXSR 原理图审阅

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536999/tps62870-tps62870z0wrxsr-schematic-review

器件型号:TPS62870

工具/软件:

尊敬的先生:

请帮助查看原理图、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jericho:

    感谢使用 e2e。 请给我一些时间来回顾一下。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jericho:

    在此原理图中、我想提两点:

    1.请将 EN 引脚连接到一个至少 15k Ω 的电阻器。

    2.是否需要满足任何负载瞬态要求? 因为补偿电路 R197 和 C583 会严重受输出电容和负载瞬态要求的影响。 您能否查看 输出电压容差规格和负载阶跃条件(Iout_MIN、Iout-max 和压摆率)并提供这些信息来帮助我检查补偿? 您还可以在此处找到计算器: TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR 计算工具|德州仪器 TI.com

    此外、您可以分享这里的负载 SoC 是什么吗?

    谢谢、此致、

    金益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、精艺

    对于 EN 引脚、可以将一个 15kΩ 下拉电阻器连接到 GND、如我之前提供的原理图所示?  还是需要使用 串联电阻器 而是?

    DSP 数据表未提及任何负载瞬态要求。 唯一相关规格是电源斜坡阶跃不得超过 4mV /阶跃 .i 还检查了 DSP 参考设计、它使用与相同的功率 IC C583 = 2.2nF C584 = 10pF 、和 R197 = 2.15kΩ 这与我们当前的设计类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jericho:

    • EN 引脚在内部使用晶体管、如数据表的方框图中所示。 因此、我们需要一个 15k Ω 电阻器来限制在引脚被拉高时流入该引脚的电流。  

    • Vout 斜坡阶跃可通过 I2C 进行设置、如数据表中所示。

    • 该芯片可以使用之前的补偿设置。 但我们需要注意、在该设置下、带宽很大、可能会使系统更加敏感。  通常用于满足非常严格的负载瞬态要求。 因此、如果我们可以根据负载瞬态要求进行检查、会有所帮助。

    谢谢、此致、

    Jingyi