This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:TPS7H4010EVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537309/tps7h4010-sep-tps7h4010evm

器件型号:TPS7H4010-SEP

工具/软件:

1.安装在 TPS7H4010-SEP 上的 FET 是垂直结构还是水平结构?

2.您说过耐辐射性得到加强,但与传统产品相比,采取了哪些具体措施?

例如、您是否使 FET 的栅极氧化层变厚、或者使栅极氧化层中的电子更难从电极中逃逸?

3.当氧化膜或 Si-SiO2 接口状态下捕获正电荷时,阈值电压和电流会发生变化。 如果通过施加栅极电压将电子和空穴结合在一起、则正常操作似乎会返回、但为什么不会发生这种情况?

4.当我检查内部电路时,我发现除了 FET 外,还安装了一个 EA 和一个运算放大器。 这些 FET 是否可能断开?

5.是否还有其他可能的原因?

6.请告诉我是否有反措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takanori-San、

    您发布的问题中似乎有一部分缺失。 您对上述帖子中的第 4、5 和 6 项有疑问吗?

    谢谢、

    Andy