This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ20Z655 未来供货情况和具有 LCD 支持的替代 4S BMS

Guru**** 2515710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536701/bq40z50-bq20z655-future-availability-and-alternative-4s-bms-with-lcd-suppor

部件号:BQ40Z50
主题:BQ41Z50 中讨论的其他器件

工具/软件:

 TI 团队大家好、

在浏览论坛时、我遇到了一些有关的讨论 BQ20Z655 IC。 在以下论坛主题 (link1) 中、指出该产品仍得到积极支持并已投入生产。 但是、当我在 DigiKey 和类似分销商上搜索该产品时、我注意到该产品仅可通过购买 商城卖家

另外、另一个论坛讨论 (Link2) 也提到了一些 限制 我也不知道为什么,我也不知道该怎么说 无法再访问数据表 视频的链接。

在这方面、我想问:

  • TI 是否有关于的明确路线图或官方声明 BQ20Z655 的未来发展方向

  • 这款产品是否仍在量产阶段、以及 可在全球市场销售 还是仅限于特定客户或地区?

  • 最后、您是否提供任何优惠 现代 BMS 解决方案 它支持 4s 电池配置 和 CAN 驱动 5 格 LCD 、具有与 BQ20Z655 类似的功能?

谢谢您、


Hasan Bilir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    已分配此问题、正在处理一个回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    关于器件的未来、我们将继续遵循 TI 的寿命政策。 任何可以通过 Arrow 直接下订单或订单的人都可以使用该设备。 BQ41Z50 是我们的下一代 4 节串联电池电量监测计、但它不支持 LCD 功能。

    谢谢、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    我目前无法在 E2E 论坛上访问产品的数据表或器件的支持部分。 如果 TI 计划继续生产此器件、我想知道如何获取数据表访问权限和必要的产品支持。

    谢谢、  

    Hasan BİLİR ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    您当地的 TI 销售代表可以向您发送数据表。 您可以继续在 e2e 论坛上发布以获取产品支持。

    谢谢、

    Shawn