This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1663 是否需要 TVS 二极管?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537498/tps1663-is-a-tvs-diode-required-for-the-tps1663

器件型号:TPS1663

工具/软件:

尊敬的团队:

是否绝对有必要在 TPS16630 的 IN 引脚上包含一个 TVS 二极管?
我们 目前正在使用 TPS16630 设计电路。
我将为 IN 引脚提供额定的 24V 电源。
然而、我观察到在过流保护激活且 OUT 引脚关闭时、IN 引脚上的电压上升到约 80V。
根据 EVM 参考、在 IN 引脚上插入了 33V TVS 二极管。
TVS 二极管是否是防止观察到的电压浪涌所必需的元件?