This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:适用于时钟信号分析仪前端的接地漂移电源

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536349/lm27762-suitability-as-a-ground-shifting-supply-for-clock-signal-analyser-front-end

器件型号:LM27762

工具/软件:

我想将单电源模拟开关用作时钟信号计时分析仪前端的一部分。 我尝试创建的关键特征是在时钟缓冲器输出上以高保真度表示时钟信号过零时间(具有合适的交流耦合和偏置)。 为此、我使用了适合的最快传播时间模拟开关和时钟缓冲器。

我想为这些部件提供单独的电压调节器、但由于模拟开关的一个通道将从正弦时钟输入接收负电压、因此我计划将其接地切换至–1.65V。模拟开关的 VDD 引脚上有+3.3V 电压、这应保持建议的电源电压限值。 我希望这两个电压轨具有低噪声电源、并希望了解 TI 对于 LM27762 的应用是否良好、或者是否有更好的方法。

以下是我计划采用的基本方案、未选择电阻器/电容器值或未显示电源去耦电容器。  

此处显示了由基本 SPDT 开关表示的模拟开关的简化方案、以便更好地可视化预期的信号路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关文章 e2e.ti.com/.../lmk1c1102-best-option-for-flexible-input-stage-to-a-wave-period-analysis-circuit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    我不确定我能否评论您的信号处理方法。 我可能不是合适的专家。

    但是、如果可以将问题简化为 LM27762 是否适合从 5V 电源生成+3.3V 和–1.65V 电压、则答案为是。 唯一的限制是 250mA 输出电流以及指定的 PSRR 和噪声电压(请参阅数据表中的电气特性部分) 。 如果您需要更高的 PSRR 和更低的噪声、那么分立式 LDO 是更好的选择。 我想不需要比 250mA 更高的输出电流。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、感谢您的回复。 我对信号调节方法很满意。 之后、电源专家再次确认 LM27762 是“注重预算“的低噪声仪器设计的合理选择。 在我看来、对于集成式 LDO、但也许建议单独生成电源轨并在每个电源轨上提供更高规格的 PSRR LDO。 我知道你不知道我的全部约束,但如果方法似乎立即愚蠢,你可能能够为我标记它。

    此外、还要真正检查使用负轨灌入电流是否是该部件的有效用途、用于对模拟开关进行接地换档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    感谢您的反馈。

    LM27762 是一款用于生成正弦输出的便捷器件。 负极。 一个 IC。 PSRR 和噪声性能足以满足许多应用的要求。 因此、我认为这是您的应用的不错选择。

    负电源轨可以在 SENSE 中灌入电流、其方向进入 OUT-端子、如下所示。

    反向电流将不起作用、因为 VOUT 无法在该方向上由 LDO 进行调节。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andreas、感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    不用客气。

    此致、

    Andreas。