This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:有关 TPS3813 的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536752/tps3813-question-about-tps3813

器件型号:TPS3813

工具/软件:

您好:

客户使用 TI 的 TPS3813 来设计看门狗电路、具体电路如下:

当前、WDT=3.3V 和 WDR=0。 我可以问、应为 WDI 提供多少个馈送信号周期来防止 TPS3813 复位?

TI 的数据表并不容易理解:

根据上表和时序图、客户设计了一个频率约为 1Hz、脉冲宽度约为 10-20ms 的狗喂养信号。

实际测量的 TPS3813/RST 脚具有大约 32Hz 的脉冲、感觉 TPS3813 总是复位。 在客户端是否设置了不正确的狗喂食信号?

上电后、看门狗的 RESET 引脚会直接复位


您能否让 TI 知道如何配置狗喂养脉冲并将其提供给 WDI。 数据表没有清晰地书写。 根据客户的理解、无论它是如何配置的、它都将不起作用。 这种现象是相同的、/RESET 引脚输出约 32Hz 的脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    客户使用的模型是 PFA1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  


    您是否能够提供显示复位和 WDI 输入的示波器捕获? 您是否还能够放大 WDI 输入以确保线路上没有 ns 噪声? WDI 只需将 ns 脉冲识别为合法脉冲、因此任何噪声都可能导致故障。

    此致、

    Anusha