This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79826Q1EVM-086:BQ79826-Q1 EVM GUI 与 USB2ANY 固件的兼容性问题(预期:v2.18 至 v3.1.1)

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535278/bq79826q1evm-086-bq79826-q1-evm-gui-compatibility-issue-with-usb2any-firmware-expected-v2-18-to-v3-1-1

器件型号:BQ79826Q1EVM-086
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

您好:  

打开 TI BQ798xx EVM GUI 时、会收到以下消息:

尝试从 GUI 内部进行更新不起作用、即使该指南指示我进行更新也是如此。

我还尝试了在 USB2ANY 固件装载程序中使用正确的文件、但这也不起作用、如下所示:

您能帮助我解决这个问题吗?

此致、  

Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    更新到底在哪里失败? 一旦启动更新过程、它是否无法运行?  

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Zachary、  

    是的、更新过程如下图所示:  

    BR、

    Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    通常当这种情况发生时、我重试几次、它最终会工作。 您是否有可以尝试的另一个 USB2ANY? 有时它们会很容易打破。

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我试过很多次、我们两天前刚买了 USB2ANY、从未使用过。

    BR、

    Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关 IT 的更多信息:  

    问题是我已经执行了这些步骤、但在固件加载程序中仍然无法获得预期的结果。

     

    此时、加载程序中不会显示固件、即使我重新安装了软件并可以确认固件文件夹中存在所需的.txt 文件。

    提供.txt 文件:

     

    您是否知道这可能是什么原因造成的?

    BR、

    Samuel