This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 作为 I2C 电流/电压传感器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539361/bq76952-bq76952-as-i2c-current-voltage-sensor

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的所有人:

我们考虑将 bq76952 用作高电压(显然小于 80V)和电流测量前端

我们认为、3S 最低要求是芯片工作的最低电压要求。

  • 如果我们在未连接 VC1/VC2(以及将 VC16 连接到+Vcc)但使用连接到 BAT 输入的 10V (+Vcc) 电源的情况下使用芯片、这是否是可接受的运行模式?

  • 关于不同电压信息的其他问题:  
    • 所有电压测量 (STACK_PACK/PACK / LD) 是否都是独立的、我们是否可以将其用作我们打算进行的高压测量?
    • 关于 BAT 输入:它是用来测量“电池组“电压的吗? 如果是、假设测量中二极管 Vf 必须偏移、我是否正确?

感谢您的反馈、