This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:适用于双路隔离式输出的 UCC287505DBVR 设计评审

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538721/ucc28750-ucc287505dbvr-design-review-for-dual-isolated-output

器件型号:UCC28750
主题中讨论的其他器件:TL431

工具/软件:

e2e.ti.com/.../7041.Power-Supply.pdf

您好:

我正在为 85-265VAC、50/60Hz 频率的通用输入创建一个设计、并具有两个双隔离输出:12V、0.5A 和 5V、0.2A。 我在 12V 上使用了 SSR、在 UCC287505DBVR 开关芯片上使用了 TL431 和光耦合器反馈。 我需要两个次级输出的 CV 输出。

请查看原理图并提供您的反馈。 如果您有任何问题、敬请告知。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总的来说、我认为原理图可以了。 我会在原理图中移除 C20、并添加 EVM 原理图中所示的 R15 和 C20

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    感谢您的快速响应。 我在这里有几个问题。

    1.我可以将 Rstartup 数量从 3 减少到 1 吗? 功率要求是什么? 目前、我选择了使用的 0.25W 器件和 1206 封装。

    2.我是否也可以将 287k 降低到 1 个数量并删除 1 ? 目前、我选择了使用的 0.25W 器件和 1206 封装。 我们可以将封装更改为 0603 吗?

    3.为了减小电路板尺寸,我想将以下器件的封装更改为 0402/0201(如果可行)。 这是好的还是它会影响到设计?

    R11、R12、R13、C10、R16、C11、C12、C13、R15、 R17、D4、R14、R9 和光耦合器输入和输出端的其他部件。

    4.还建议我,如果我可以删除原理图中的几个部分,以减小 PCB 尺寸,这将是有帮助的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要找到具有电压和功率规格的电阻器、就可以使用更少的元件。 例如、启动电阻器需要承受输入 HV。  功率= Vrms *Vrms/R。如果使用 1.5M 电阻器、则额定功率需要>0.045W。 然后、您需要验证电阻器降额曲线、以确保它在最坏的环境温度下工作。  

    您可以更改封装尺寸以缩小电路板尺寸、但影响非常小。 良好的布局(尤其是电容器)和变压器设计可以对系统的整体尺寸产生更大的影响。 此外、我建议在输入级添加 EMI 滤波器以通过 CE/RE 测试。