This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:静态电流远高于数据表中的值

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538846/bq24725a-quiescent-current-way-higher-than-the-datasheet-value

器件型号:BQ24725A

工具/软件:

您好、

我使用设计电池充电器  BQ24725ARGRR 和发现、当 VCC 未通电 (+15V 电源轨和 24V_EN 信号均为 0V) 且交流侧未通电时、电池的静态电流为~400uA。 以下是原理图:

要了解该问题、我已通过移除 C242、VT40、VT42、L12、R368、C245 断开原理图其余部分的引脚 19 (PHASE)、13 (SRP)、12 (SRN) 和 20 (VCC) 连接。 C296、PTC?、VT26、C78、VD45、从实验室电源连接 15V 电压、电流表逐个连接到 PHASE、SRN 和 SRP。

我得到了:

相电流消耗~400uA

SRN 电流消耗~30uA

SRP 电流消耗~30uA

为什么数据表中的电流消耗远高于 5uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elman、

    您不应移除这些组件。 只需确保 VCC 与电池断开连接、如测试条件中所述。  

    此致、

    Tiger