This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:LM74502-Q1

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502, LM74502H-Q1, LM74502-Q1, LM74502H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535399/lm74502-q1-lm74502-q1

器件型号:LM74502-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74502H-Q1LM74502H、LM74502

工具/软件:

我想在过压保护电路中使用 LM74502-Q1、但我需要能够在 150°C 下运行。  此外、LM74502-Q1 与 LM74502H-Q1 之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    LM74502 和 LM74502H ONYL 在栅极驱动强度上有所不同。

    它们不能在 150°C 下运行、因为它们的额定温度为 125°C。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有任何产品可以在+150C 下运行并执行 LM74502H 的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我不确定我们是否有问题。

    此致、

    Shiven Dhir