This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:TPS25200 电流限制

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536940/tps25200-tps25200-current-limit

器件型号:TPS25200

工具/软件:

您好、

我正在 尝试使用 TPS25200 来实现电流限制。

例如:

1.我想将 电流限制为 500mA、因此根据第 17 页第 9.2.2.5 节 “低于最大电流限制的设计“下的公式 5、我需要 Rilim>=224K Ω。

2. 我想将 电流限制为 1200mA、因此根据第 17 页第 9.2.2.5 节 “设计低于最大电流限制“下的公式 5、我需要 Rilim>=89k Ω。

但是、我看到浪涌电流超过了我想要看到的限值。

此外、何时需要使用“高于最小电流限制的设计“、何时需要使用“低于最大电流限制的设计“、以及如何选择使用最大电流限制。 IOS 的最小值/典型值/最大值有什么含义 — 我应该使用其中的哪一个?

我还看到有一个软启动功能 — 它总是在使用中还是我需要以某种方式激活它?

谢谢、

Ishay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishay:

    我还看到有一个软启动功能 — 它是始终在使用中还是需要以某种方式激活它?

    该始终处于活动状态。 在该器件中、我们无法调整压摆率。

    此外、我不清楚何时需要使用“高于最小电流限制的设计“、何时需要使用“低于最大电流限制的设计“、以及如何选择使用最大电流限制。 IOS 最小值/典型值/最大值的含义是什么 — 我应该使用它们中的哪一个?

    通常、您可以使用典型的电流限制公式。 当您为典型值选择 RLIM 时、您必须预计会有一些变化、这可在最小值和最大值公式中捕获。 如果您看到第 9.2.2.4 和 9.2.2.5 节、根据硬最大电流限制或硬最小电流限制的最终应用要求、您可以选择另一个公式。

    但是我看到的浪涌电流超过了我想要看到的限值。

    您使用的输出电容和恒定负载大小。 由于 dvout/dt 是固定的、只有 Cout 将确定浪涌电流。  

    此致、
    Arush