This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电流检测 RC 滤波器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537214/bq76952-current-sense-rc-filter

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我将在独立模式下将 BQ76952 用作 12 节串联锂聚合物电池组的电池保护器。 电池驱动峰值 电流消耗~300A 的负载(主要频率分量约为 20kHz)、持续时间长达 2 秒。 标称负载为 25A。

我想降低 OCD1 阈值以捕捉软短路、但起始器的纹波会导致误触发。 我遇到一些限制、因为:

  • 最大 OCD1 延迟仅为~500ms。

  • 开关纹波通过检测路径并错误地使 OCD1 跳闸。

我正在考虑修改电流检测 RC 滤波器、使其具有更激进的特性(即较低的带宽)、以衰减纹波。

问题:

  1. 您是否有任何用于更激进滤波的建议 RC 值或设计指南?

  2. 增加滤波时、是否对测量精度或其他保护有任何副作用?

  3. 是否有任何其他方法可以通过 BMS OTP 来实现这一点?

提前感谢您的支持。