This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:有关 TPS61289 设计的热问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536910/tps61289-thermal-question-about-tps61289-design

器件型号:TPS61289

工具/软件:

尊敬的先生:

 我的客户已经设计了 TPS61289 电路板、其功能目前正常。 凭借其高环境 (40°C) 温度要求、TPS61289 在其室温测试中使用 108C。 他们可以修改任何内容以 降低其主板的热性能?

1.d39/D40/D41/D42 为 NC

2.输入 20.5V/输出:22.07V

 3.输出电流:4.6A

 室温 (25°C) 下的 4L U1 为 66°C

谢谢。此致、

Gary Teng

e2e.ti.com/.../TPS61289-Circuit-_5F00_-OLED_5F00_BOOST_5F00_BD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请更改另一个 Vplatform 接近 3V 的 MOSFET。 这会稍微提高效率。 如果温度仍然不可接受、那么我们就无能为力了。

    此致、

    Travis