This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570 中未使用的 BUCK 引脚的说明

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536886/bq25570-clarification-on-unused-buck-pins-in-bq25570

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25505BQ25504

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 技术支持团队:

我目前正在使用 BQ25570 设计电源系统。 在我的应用中、我仅使用 BQ25570 的主升压充电器和电池管理功能、不使用降压转换器 (VOUT)。

我想确认在不使用降压转换器时能够正确处理以下引脚:

VOUT_EN (6)

LBUCK(引脚 16)

VOUT(引脚 14)

VOUT_SET(引脚 12)

根据数据表、没有明确说明这些引脚在未使用降压稳压器时是可以悬空、还是应以特定方式连接。

您能否请确认这些引脚是否可以保持未连接(悬空)、或者它们是否必须连接到 GND、VBAT 或其他一些基准?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否考虑使用 BQ25505 或 BQ25504? 它们都没有这个降压转换器来简化您的解决方案。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。
    我已经查看了数据表、并同意 BQ25505 我不需要让降压转换器功能开启、因此更适合我的应用 VOUT 。 更简单的配置和所需的外部元件更少、这对于我的设计也是一项很大的优势。

    再次感谢您的支持!