This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656EVM-021:TX/RX 连接

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536874/bq79656evm-021-tx-rx-connection

器件型号:BQ79656EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具/软件:

您好、

EVM 用户指南 (sluuc37c.pdf) 第 50 页的原理图中有说明:
J17 引脚说明
8 TX — 到微控制器 UART RX
7 RX—连接到微控制器 UART TX
3 个 FAULTn — 连接到微控制器 GPIO

但在应用手册“通过 UART 转 CAN 实现基于 MSPM0 的 BQ79616 控制“(slaaep4.pdf) 中、表 2-1 提供了不同的连接

根据 MSPM0 数据表、PA10 是 UART_TX、PA11 是 UART_RX。

您能告诉我哪一个是正确的吗?
谢谢你。

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    PA10 和 PA11 应用于 MSPM0 的 LaunchPad。 如下图所示、目标器件列显示了 BQ79616 EVM 上的相同引脚

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是、我使用了 LaunchPad、并且正确设置了 LaunchPad 上的 J21/J22。
    我的问题是、根据 EVM 用户指南、PA10 (TX/UART) 应连接到 BQ79616EVM J17-7、PA11 (RX/UART) 应连接到 BQ79616EVM J17-8。


    谢谢你。

    Gabriel