This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:[关于 TPS61040-Q1 的技术支持请求]

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040-Q1, TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537152/tps61040-q1-technical-support-request-regarding-tps61040-q1

器件型号:TPS61040-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV61047

工具/软件:

我们使用 TPS61040-Q1 为后视摄像头供电、如下所示:

  • VIN = MAIN_5V = 4.05V

  • VOUT = REAR_PWR = 9V

  • 负载电流(当 REAR_PWR 正常工作时):170mA

  • 电感器:L9 = 10uH、器件型号:PNL4020-100M

该电路从 MAIN_5V 接收 5V 电压、并将其升压以向 REAR_PWR 线路提供 9V 电源、该线路仅用作摄像头的输入电源。

【问题描述】
在上述情况下、当没有负载连接到 REAR_PWR 线路时、输出正确地显示 9V。
但是、当 REAR_PWR 线路连接到摄像头时、系统将无法运行。
(值得注意的是,REAR_PWR 线路仅为摄像头供电,无额外负载。)

最大电流 4.3V 或更低 、出现问题、如所述。
何时 VIN 增加至 4.4V 或更高 、并且摄像机已连接、系统将正常运行。
在下的值 VIN = 4.3V 或更低 、如果未连接摄像机、则输出保持在 9V。

【问题】

  1. 数据表将 TPS61040-Q1 的输入电压范围指定为 1.8V 至 6V。 为什么仅在 Vin 为 4.4V 或更高时、器件才在负载下正常运行?

  2. 按照原始设计、我们希望在 Vin = 4.0V 时确保稳定运行。 为实现这一目标、您会建议哪些更改?

感谢您的支持。

备注:请查看我们设计中目前使用的电感器 (PNL4020-100) 的数据表,以及参考原理图

e2e.ti.com/.../PNL4020-DATASHEET.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS61040-Q1 具有 400mA 开关峰值电流限制、因此当 Vin=4V 时无法支持 9V 170mA。 对于这种情况、我建议使用 TLV61047。