This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:并联栅极驱动器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536528/lm5171-q1-paralleling-gate-drivers

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5171

工具/软件:

我在工程中使用 LM5171-Q1 作为双向直流/直流控制器。 我的设计要求在 LM5171 禁用时、将功率级用作旁路路径。 为此、我计划通过 LM5171 驱动信号和另一个单独的栅极驱动器 IC 来控制高侧 MOSFET。 是否可以将两个栅极驱动器的输出直接连接到 MOSFET 栅极。 如果没有、还有任何其他解决方案。 MOSFET 必须由 10V 的 VGS 和 100kHz 至 250kHz 的 PWM 进行驱动。 请提出符合汽车标准的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preerag:

    还没有经过验证的解决方案。

    如果您也使用另一个 栅极驱动器来驱动高侧 FET、这个风险会很大。 当 LO 开始开关时、可能会发生击穿。

    也许您可以在 Vin 和 Vout 之间放置一个旁路 FET。 在这种情况下、也会绕过电感器。 仅当 LM5171 关断时导通 FET。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Feng。 但如果 LM5171 的运行和外部栅极驱动器之间没有交错、该怎么办。 外部栅极驱动仅在关断 LM5171 后启用。 这会导致任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preerag:

    这未经验证、我无法告诉您 LM5171 是否能够支持此类应用。

    您还需要检查 当 LM5171 运行时、外部栅极驱动器是否能够承受快速开关。

    此致、
    Feng