主题中讨论的其他器件:LM5171、
工具/软件:
我在工程中使用 LM5171-Q1 作为双向直流/直流控制器。 我的设计要求在 LM5171 禁用时、将功率级用作旁路路径。 为此、我计划通过 LM5171 驱动信号和另一个单独的栅极驱动器 IC 来控制高侧 MOSFET。 是否可以将两个栅极驱动器的输出直接连接到 MOSFET 栅极。 如果没有、还有任何其他解决方案。 MOSFET 必须由 10V 的 VGS 和 100kHz 至 250kHz 的 PWM 进行驱动。 请提出符合汽车标准的解决方案。